DOCA0257ES-01

Rotor calado

Descripción

La condición de rotor calado se produce cuando el motor está en estado de marcha y se debe a una sobrecarga o a un atasco de la carga. La función de protección de rotor calado solo está activa cuando el motor se encuentra en estado de funcionamiento.

La función de protección de rotor calado genera las siguientes señales:

  • Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma con el motor en estado de marcha.

  • Disparo: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor se mantiene por encima del nivel de activación más allá del tiempo de espera especificado con el motor en estado de marcha.

Configuración de parámetros

La función de protección de rotor calado tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Pickup

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

2 s

Alarm Level

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.