DOCA0257ES-01

Sobrecorriente de corta duración

Descripción

El TeSys Tera system proporciona la función de protección contra sobrecorrientes de corta duración con tiempo definido.

La función de protección contra sobrecorriente de corta duración genera las siguientes señales:

  • Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma.

  • Disparo: Cualquiera de las corrientes de fase del motor supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • La función de arranque no detiene el motor desactivando la salida del contactor cuando se produce un disparo de sobrecorriente de corta duración .
  • Configure la salida digital independiente para sobrecorriente de corta duración, para el disyuntor de control.
  • La señal de disparo común no se activa en caso de sobrecorriente de corta duración..
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

DO2 está configurado como sobrecorriente de corta duración..

Configuración de parámetros

La función de protección contra sobrecorriente de corta duración tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Time Delay

0.05–10.00 s in step of 0.01 s

0.05 s

Alarm Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.