DOCA0257ES-01

Códigos de disparo

Código de disparo

Descripción del disparo

1

Disparo por sobrecarga térmica

2

Disparo por rotor bloqueado

3

Disparo por rotor calado

4

Disparo por sobrecorriente de tiempo definido

5

Disparo por sobrecorriente normal inversa

6

Disparo por sobrecorriente de corta duración

7

Disparo por fallo a tierra calculado

8

Disparo por fallo a tierra calculado

9

Disparo por subcorriente de fase

10

Disparo por desequilibrio de corriente

11

Disparo por pérdida de fase de corriente

12

Disparo por inversión de fases de corriente

13

Disparo por subtensión de fase

14

Disparo por sobretensión de fase

15

Disparo por pérdida de fase de tensión

16

Disparo por desequilibrio de tensión

17

Disparo por inversión de fases de tensión

18

Disparo por baja frecuencia

19

Disparo por alta frecuencia

20

Disparo por tiempo de arranque excesivo

21

Disparo por pérdida de comunicación

22

Disparo por sobretemperatura

23

Disparo por potencia insuficiente

24

Disparo por potencia excesiva

25

Disparo por factor de potencia insuficiente

26

Reservado

27

Disparo interno del dispositivo

28

disparo por pérdida de comunicación HMI

29

Disparo por detección de error de cableado

30-32

Reservado

33

Disparo por enclavamiento 1

34

Disparo por enclavamiento 2

35

Disparo por enclavamiento 3

36

Disparo por enclavamiento 4

37

Disparo por enclavamiento 5

38

Disparo por enclavamiento 6

39

Disparo por enclavamiento 7

40

Disparo por enclavamiento 8

41

Disparo por enclavamiento 9

42

Disparo por enclavamiento 10

43

Disparo por enclavamiento 11

44

Disparo por enclavamiento 12

45-64

Reservado

65

Disparo 1 entrada analógica

66

Disparo 2 entrada analógica

67

Disparo 3 entrada analógica

68

Disparo 4 entrada analógica

69-94

Reservado

95

Tecla de restablecimiento bloqueada

96

Disparo por interrupción de prueba lógica

97

Disparo por detección de error de parada del motor

98

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.