DOCA0257ES-01

Corriente media

Descripción

La LTMT main unit calcula el valor RMS de la corriente promedio con las corrientes de línea medidas.

Características

Característica

Valor

Unidad

Amperio (A)

Resolución

0,001 A

Intervalo de actualización

20 ms

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.