DOCA0257ES-01

Salidas digitales

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA
  • Los cambios en la configuración de las salidas digitales pueden provocar un cortocircuito o activar la alimentación de la carga.
  • Compruebe si el cableado es correcto según la configuración de las salidas digitales.
  • Asegúrese de que la alimentación trifásica esté cortada mientras cambia la configuración de las salidas digitales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El TeSys Tera system admite un máximo de 13 salidas digitales:

  • Tres salidas digitales en LTMT main units.

  • Hasta 10 salidas digitales con LTMT expansion modules.

Configuración de salidas

La configuración de las salidas digitales puede realizarse mediante una de las siguientes interfaces:

  • Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.

Cada salida digital tiene los siguientes parámetros:

Parameter

Setting range

Active type

  • Active high

  • Active low

Output type

  • Level

  • Pulse

Pulse time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input source

Las salidas digitales se configuran de manera predeterminada según el tipo de arrancador de motor seleccionado.

Tipo de salida

Los parámetros Tipo de activación, Tipo de salida y Tiempo de pulso (t) definen cómo procesa la información de la salida (A) la LTMT main unit y cómo esta información se convierte en la información física transmitida por la salida del relé (B).


Salidas de accionamiento por nivel alto
Salidas de accionamiento por nivel bajo
Salidas de accionamiento por pulso alto

Salidas de accionamiento por pulso bajo

Fuente de entrada de salidas digitales

Las fuentes de entrada más utilizadas se indican en la tabla siguiente:

Index

Input source

232

Pickup status

233

Alarm status

234

Trip status

235

Motor stop error detection

504

CONTACTOR OUTPUT 1

505

CONTACTOR OUTPUT 2

506

CONTACTOR OUTPUT 3

507

CONTACTOR OUTPUT 4

508

CONTACTOR OUTPUT 5

Consulte Fuente de entrada en los Apéndices si desea ver la lista completa de las fuentes de entrada.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.