DOCA0257ES-01

Tiempo térmico de refrigeración

Descripción

La LTMT main unit muestra el tiempo de refrigeración cuando el motor está parado o disparado. Según los parámetros de clase de disparo y factor de servicio de la configuración de protección contra sobrecarga térmica, la LTMT main unit calcula el tiempo de refrigeración y mantiene la LTMT main unit en estado de inhibición.

Características

Característica

Valor

Unidad

s

Resolución

1 s

Intervalo de actualización

1 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.