DOCA0257ES-01

Disparo de tierra calculado

Descripción

La corriente de tierra es una corriente desequilibrada que fluye a través del neutro del sistema trifásico. En condiciones normales, la corriente de tierra es insignificante o nula. Solo está presente cuando se produce un disparo de tierra.

PELIGRO
DETECCIÓN INADECUADA DE DISPAROS
  • La función de protección Calculated Ground Trip La función de protección no protegerá a las personas de los daños causados por la corriente de tierra.
  • El ajuste de recogida de Calculated Ground Trip debe configurarse para proteger el motor y los equipos relacionados.
  • Los ajustes de Calculated Ground Trip deben cumplir con las normas y códigos de seguridad nacionales y locales.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La corriente de tierra se calcula internamente con el LTMTCT/LTMTCTV sensor module. La función de protección Calculated Ground Trip genera las siguientes señales:

  • Alarma: La corriente de tierra calculada supera el nivel de alarma.

  • Disparo: La corriente de tierra calculada supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

La función de protección puede deshabilitarse cuando el motor se encuentra en estado de arranque, para evitar disparos involuntarios.

Se recomienda utilizar lo siguiente para la protección de Calculated Ground Trip:

  • IFLCmin = 0,3 A en 0,3-3 A (lo mismo para 25 A y 100 A).

  • Umbral mínimo de disparo de tierra = 50% de 0,3 A = 0,15 A.

NOTA:
  • Si mantiene la configuración de protección por debajo del 50% de IFLCmin, utilice el disparo de tierra medido con CBCT.

  • La protección Calculated Ground Trip no es aplicable en modo monofásico.

  • La histéresis no es aplicable a la corriente de tierra calculada cuando el ajuste es inferior al 10 % de la FLC.

Configuración de parámetros

La función Calculated Ground Trip tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Time Delay

0.05–600.00 s in step of 0.01 s

0.2 s

Alarm Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Function While Motor Starting

  • Disable

  • Enable

Disable

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.