DOCA0257ES-01

Potencia insuficiente

Descripción

La función de protección contra potencia insuficiente genera las siguientes señales:

  • Alarma: la potencia activa medida desciende por debajo del nivel de alarma.

  • Disparo: La potencia activa medida cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

NOTA: Esta función se habilita después de 500 ms una vez que se detecta la tensión.

Configuración de parámetros

La función de protección contra potencia insuficiente tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

60% of nominal power

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

60% of nominal power

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.