DOCA0257ES-01

Corriente de tierra

Descripción

La corriente de tierra es una corriente desequilibrada que fluye a través del neutro del sistema trifásico. En condiciones normales, la corriente de tierra es insignificante o nula. Solo está presente cuando se produce un disparo por fallo a tierra.

La corriente de tierra:

  • Se calcula internamente con el LTMTCT/LTMTCTV sensor module a partir de las corrientes de fase medidas.

  • Se mide con un transformador de corriente de tierra externo conectado al LTMTCT••T/LTMTCTV••T horizontal sensor module.

NOTA: La corriente de tierra calculada no está disponible en modo monofásico.

Corriente de tierra calculada

La corriente de tierra se calcula internamente con los LTMTCT/LTMTCTV sensor modules y es igual a la suma vectorial de los valores de corriente de las tres fases.

Característica

Valor

Unidad

Amperio (A)

Resolución

0,001 A

Intervalo de actualización

100 ms

Corriente de tierra medida

La corriente de tierra medida es más precisa que la corriente de tierra calculada.

La corriente de tierra puede medirse con un transformador de corriente de tierra externo.

Característica

Valor

Unidad

Amperio (A)

Resolución

0,001 A

Intervalo de actualización

100 ms

NOTA: El terminal puede medir una corriente de tierra de 20 a 20.000 mA.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.