DOCA0257ES-01

Sobrecarga térmica

Descripción

La sobrecarga térmica es una condición en la que fluye hacia el motor una corriente superior al valor nominal y, como consecuencia, se produce un calentamiento excesivo del motor. El motor puede calentarse rápidamente ante una sobrecarga, durante el tiempo de aceleración y a causa de una condición de rotor bloqueado. La LTMT main unit calcula la memoria térmica (TM) según la corriente de funcionamiento del motor.

La función de protección contra sobrecarga térmica genera las siguientes señales:

  • Alarma: la memoria térmica supera el nivel de alarma.

  • Disparo: la memoria térmica alcanza el 100 %.

  • Inhibición térmica: cuando el motor está parado y la memoria térmica supera el nivel de inhibición térmica de arranque.

El siguiente gráfico muestra la curva de protección contra sobrecarga térmica:

Gráfico de tiempo de disparo

La función Thermal Overload Protection admite diferentes clases de disparo y configuración de factores de servicio. Las siguientes tablas muestran el tiempo de disparo Thermal Overload Protection en relación con la corriente del motor, el ajuste de la clase de disparo y el ajuste del factor de servicio.

Factor de servicio

Corriente del motor (× IFLC)

Tiempo de disparo (s)

Clase 5

Clase 10

Clase 15

Clase 20

Clase 25

Clase 30

Clase 35

Clase 40

1,00

7,20

3,46

6,91

10,37

13,83

17,29

20,74

24,20

27,66

6,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

5,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

3,00

20,91

41,81

62,72

83,62

104,53

125,43

146,34

167,24

2,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

1,50

104,33

208,65

312,98

417,30

521,63

625,95

730,28

834,60

1,00

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,05

7,20

3,82

7,63

11,45

15,26

19,08

22,89

26,71

30,52

6,00

5,52

11,04

16,56

22,08

27,60

33,12

38,64

44,16

5,00

8,01

16,01

24,02

32,02

40,03

48,03

56,04

64,04

4,00

12,67

25,34

38,02

50,69

63,36

76,03

88,70

101,37

3,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

2,00

57,23

114,46

171,69

228,92

286,15

343,38

400,61

457,84

1,50

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,05

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,10

7,20

4,19

8,38

12,58

16,77

20,96

25,15

29,34

33,54

6,00

6,07

12,14

18,20

24,27

30,34

36,41

42,48

48,55

5,00

8,81

17,61

26,42

35,22

44,03

52,83

61,64

70,44

4,00

13,96

27,91

41,87

55,83

69,79

83,74

97,70

111,66

3,00

25,63

51,25

76,88

102,51

128,13

153,76

179,38

205,01

2,00

63,94

127,88

191,82

255,76

319,70

383,64

447,58

511,53

1,50

136,97

273,94

410,91

547,88

684,85

821,82

958,79

1095,76

1,10

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,15

7,20

4,59

9,17

13,76

18,35

22,93

27,52

32,11

36,69

6,00

6,64

13,29

19,93

26,57

33,22

39,86

46,50

53,14

5,00

9,65

19,29

28,94

38,59

48,23

57,88

67,53

77,17

4,00

15,31

30,62

45,94

61,25

76,56

91,87

107,19

122,50

3,00

28,21

56,42

84,62

112,83

141,04

169,25

197,46

225,67

2,00

71,25

142,49

213,74

284,98

356,23

427,47

498,72

569,97

1,50

157,29

314,58

471,87

629,16

786,44

943,73

1101,02

1258,31

1,15

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,20

7,20

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

6,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

3,00

30,95

61,89

92,84

123,78

154,73

185,67

216,62

247,57

2,00

79,21

158,42

237,63

316,84

396,05

475,26

554,48

633,69

1,50

181,33

362,66

543,99

725,32

906,66

1087,99

1269,32

1450,65

1,20

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,25

7,20

5,43

10,86

16,30

21,73

27,16

32,59

38,02

43,46

6,00

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

5,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

4,00

18,24

36,48

54,72

72,95

91,19

109,43

127,67

145,91

3,00

33,85

67,69

101,54

135,38

169,23

203,07

236,92

270,76

2,00

87,91

175,83

263,74

351,65

439,57

527,48

615,40

703,31

1,50

210,43

420,87

631,30

841,74

1052,17

1262,61

1473,04

1683,47

1,25

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,30

7,20

5,88

11,77

17,65

23,53

29,41

35,30

41,18

47,06

6,00

8,53

17,07

25,60

34,14

42,67

51,20

59,74

68,27

5,00

12,42

24,85

37,27

49,69

62,12

74,54

86,96

99,38

4,00

19,81

39,63

59,44

79,25

99,07

118,88

138,69

158,50

3,00

36,91

73,83

110,74

147,66

184,57

221,49

258,40

295,31

2,00

97,45

194,90

292,35

389,80

487,25

584,70

682,15

779,59

1,50

246,84

493,68

740,52

987,37

1234,21

1481,05

1727,89

1974,73

1,30

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,35

7,20

6,35

12,70

19,06

25,41

31,76

38,11

44,47

50,82

6,00

9,22

18,44

27,66

36,88

46,10

55,32

64,55

73,77

5,00

13,43

26,87

40,30

53,74

67,17

80,61

94,04

107,48

4,00

21,46

42,93

64,39

85,86

107,32

128,78

150,25

171,71

3,00

40,16

80,32

120,48

160,64

200,80

240,97

281,13

321,29

2,00

107,93

215,87

323,80

431,73

539,67

647,60

755,54

863,47

1,50

294,76

589,52

884,28

1179,04

1473,80

1768,56

2063,32

2358,08

1,35

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,40

7,20

6,84

13,68

20,52

27,36

34,20

41,04

47,89

54,73

6,00

9,94

19,87

29,81

39,75

49,68

59,62

69,55

79,49

5,00

14,49

28,98

43,47

57,96

72,45

86,95

101,44

115,93

4,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

3,00

43,59

87,19

130,78

174,38

217,97

261,56

305,16

348,75

2,00

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,50

363,64

727,28

1090,92

1454,56

1818,19

2181,83

2545,47

2909,11

1,40

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,45

7,20

7,35

14,70

22,05

29,39

36,74

44,09

51,44

58,79

6,00

10,68

21,36

32,04

42,72

53,40

64,08

74,77

85,45

5,00

15,59

31,18

46,78

62,37

77,96

93,55

109,14

124,74

4,00

25,00

50,01

75,01

100,02

125,02

150,03

175,03

200,04

3,00

47,22

94,45

141,67

188,89

236,12

283,34

330,56

377,79

2,00

132,36

264,73

397,09

529,45

661,82

794,18

926,54

1058,91

1,50

483,63

967,26

1450,89

1934,52

2418,15

2901,78

3385,41

3869,04

1,45

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

1,50

7,20

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

6,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

5,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

4,00

26,90

53,80

80,69

107,59

134,49

161,39

188,29

215,19

3,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

2,00

146,73

293,45

440,18

586,90

733,63

880,35

1027,08

1173,81

1,50

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Sin disparo

Configuración de parámetros

ATENCIÓN
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR
El parámetro de clase de disparo del motor se debe establecer de acuerdo con las características de calentamiento del motor. Antes de configurar este parámetro, consulte las instrucciones del fabricante del motor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

La función de protección contra sobrecarga térmica tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

  • Disable

Alarm + Trip

Service Factor

1.00–1.50 in step of 0.05

1.15

Trip Class

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

10

Alarm Level

80–100% of thermal memory in step of 5%

80% TM

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Thermal Reset Level

30–95% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Start Inhibit Level

5–100% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Auxiliary Fan

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Pause Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Pause Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Block Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Block Level

80–95% of thermal memory in step of 5%

80%

Block Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

NOTA: Cuando la protección contra sobrecarga térmica está desactivada, la memoria térmica aumentará y aparecerá la inhibición térmica.

Factor de servicio

El factor de servicio del motor se puede configurar de 1,00 a 1,50 según la placa de características del motor.

Clase de disparo

Seleccione la clase de disparo según las características del motor. El LTMT main unit proporciona protección contra sobrecarga térmica para ocho clases de disparo diferentes: Clase 5, Clase 10, Clase 15, Clase 20, Clase 25, Clase 30, Clase 35 y Clase 40.

Consulte Gráfico de tiempo de disparo para seleccionar la clase de disparo y el factor de servicio.

Nivel de alarma

El nivel de alarma de Protección contra sobrecarga térmica es configurable entre el 80 % y el 100 % de la memoria térmica. La LTMT main unit genera la señal de alarma una vez que la memoria térmica supera el nivel de alarma.

Nivel de restablecimiento térmico

El disparo por sobrecarga térmica se puede restablecer si la memoria térmica desciende por debajo del Nivel de reinicio térmico.

Nivel de inhibición de arranque

El nivel de inhibición de arranque se utiliza para detectar la condición de inhibición térmica. Si la memoria térmica supera el nivel de inhibición de arranque, se da la causa de inhibición térmica.

NOTA: Cuando el motor se pare, se activará la inhibición térmica.

Función de enfriamiento

La función de enfriamiento permite restablecer la memoria térmica con el tiempo de enfriamiento configurado.

Si la función de enfriamiento está activada y el motor se desconecta debido a una sobrecarga térmica, la memoria térmica se restablece a cero una vez transcurrido el tiempo de enfriamiento.

Función de pausa

El tiempo de pausa es el periodo de enfriamiento especificado para el motor después de que se dispare en condiciones normales de funcionamiento (no durante un disparo por sobrecarga).

Tras este periodo, TeSys Tera borra la memoria térmica, lo que permite un nuevo arranque en frío. Esto permite realizar múltiples arranques en poco tiempo.

Función de bloqueo

La función de bloqueo le permite bloquear la protección contra sobrecarga térmica para el el tiempo de bloqueo configurado durante el arranque del motor. Esta función bloquea la memoria térmica (TM) en el nivel de bloqueo. Para obtener más información, consulte la siguiente representación gráfica.

A Parada del motor
B Tiempo de bloqueo
C Nivel de bloqueo

Ventilador auxiliar

Si el ventilador auxiliar está activado, la memoria térmica se enfriará cuatro veces más rápido. No conviene usar este modo con la función de enfriamiento y la función de pausa.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.