DOCA0257ES-01

Entradas digitales

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA
  • Los cambios en la configuración de las entradas digitales pueden provocar un cortocircuito o activar la alimentación de la carga.
  • Compruebe si el cableado es correcto según la configuración de las entradas digitales.
  • Asegúrese de que la alimentación trifásica esté cortada mientras cambia la configuración de las entradas digitales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El TeSys Tera system admite un máximo de 24 entradas digitales:

  • Cuatro entradas digitales en LTMT main units.

  • Hasta 20 entradas digitales con LTMT expansion modules.

Configuración de entradas

La configuración de las entradas digitales puede realizarse mediante una de las siguientes interfaces:

  • Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.

Cada entrada digital tiene los siguientes parámetros:

Parameter

Setting range

Trigger type

  • Active high

  • Active low

Validation time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input assignment

Las entradas digitales se configuran de manera predeterminada según el tipo de arrancador de motor seleccionado.

Tipo de entrada

Los parámetros Tipo de activación y Tiempo de validación (t) definen cómo se convierte la información física conectada a la entrada (A) en la información de la entrada digital (B) procesada por la LTMT main unit.


Entradas de accionamiento por nivel alto

Entradas de accionamiento por nivel bajo

NOTA: El tiempo de reinicio de la DI es de 30 ms.

Asignación de entradas

Fuente de entrada

Descripción

Other

No la utilice, está reservada para futuras funciones programables.

Trip Reset DI

Se utiliza para configurar la entrada digital para el restablecimiento de disparos.

Breaker Close DI

Se utiliza en la lógica personalizada para personalizar la aplicación. Esta entrada no se utiliza directamente en la lógica del arrancador del motor.

Breaker Open DI

Se utiliza en la lógica personalizada para personalizar la aplicación. Esta entrada no se utiliza directamente en la lógica del arrancador del motor.

Local-START> DI

Comando local de arranque en avance.

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Local-START>> DI

Comando local de arranque en avance rápido (avance a alta velocidad).

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Local-STOP DI

Comando local de parada.

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Local-START< DI

Comando local de arranque en retroceso.

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Local-START<< DI

Comando local de arranque en retroceso rápido (retroceso a alta velocidad).

Se utiliza en el módulo del arrancador según el tipo de arrancador seleccionado.

Remote-START> DI

Comando remoto de arranque en avance.

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Remote-START>> DI

Comando remoto de arranque en avance rápido (avance a alta velocidad).

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Remote-STOP DI

Comando remoto de parada.

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Remote-START< DI

Comando remoto de arranque en retroceso.

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Remote-START<< DI

Comando remoto de arranque en retroceso rápido (retroceso a alta velocidad).

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor según el tipo de arrancador seleccionado.

Interlock 1

Se pueden configurar hasta 12 entradas digitales como enclavamientos.

Estas entradas de enclavamiento se utilizan en:

Interlock 2

Interlock 3

Interlock 4

Interlock 5

Interlock 6

Interlock 7

Interlock 8

Interlock 9

Interlock 10

Interlock 11

Interlock 12

Contactor open DI

Se utiliza en la lógica personalizada para personalizar la aplicación.

Esta entrada no se utiliza directamente en la lógica del arrancador del motor.

Run DI

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor para comprobar la retroalimentación del contactor/marcha.

Block Input

Se utiliza con fines de coordinación. Si la entrada de bloqueo está presente, el TeSys Tera system bloqueará la salida del disparo.

Logic test DI

Se utiliza para realizar pruebas lógicas.

Mode selection 1

Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento: Local 1, Local 2, Local 3 o Remoto.

Mode selection 2

Forced start

Se utiliza en la función de arranque forzado.

Forced stop

Se utiliza en la lógica del arrancador del motor como parada forzada.

Self test without trip

Se utiliza en la función de prueba.

Self test with trip

Se utiliza en la función de prueba.

Nada

_

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.