DOCA0257ES-01

Inversión de corrientes de fase

Descripción

La función de protección contra inversión de fase de corriente ayuda a identificar el cableado incorrecto de un motor trifásico.

La función de protección contra inversión de fase de corriente genera las siguientes señales:

  • Alarma: si la secuencia de fases de corriente detectada no coincide con la configuración de rotación de fases.

  • Disparo: si la secuencia de fases de corriente detectada no coincide con la configuración de rotación de fases más allá del tiempo de espera especificado.

NOTA: La inversión de fase de corriente no es aplicable en modo monofásico.

Configuración de parámetros

La función de protección contra inversión de fase de corriente tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Alarm + Trip
  • Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.