DOCA0257ES-01

Factor de potencia insuficiente

Descripción

La función de protección Factor de potencia insuficiente genera las siguientes señales:

  • Alarma: el factor de potencia (cos ɸ) desciende por debajo del nivel de alarma.

  • Disparo: El factor de potencia (cos ɸ) cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

NOTA: Esta función se habilita después de 500ms una vez que se detecta la tensión.

Configuración de parámetros

La función de protección Factor de potencia insuficiente tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

0.40–1.00 in step of 0.01

0.6 PF

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

0.40–1.00 in step of 0.01

0.6 PF

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.