DOCA0257ES-01

Sobrecarga

Descripción

En el arrancador de Sobrecarga, solo se requieren dos salidas digitales para el comando RUN del motor (SALIDA DEL CONTACTOR 1 (DO1) y estado de disparo (DO3)).

Diagrama de cableado

Ejemplo de diagrama de cableado del TeSys Tera system en arrancador de Sobrecarga:

NOTA: Los terminales O1 y O3 están conectados en serie.

Principio de funcionamiento

Cuando se selecciona el arranque por sobrecarga, TeSys Tera system no acepta ningún comando de arranque o parada para controlar el motor. El arranque y la parada deben conectarse externamente como se muestra en el diagrama de cableado. En el modo de Sobrecarga, TeSys Tera system dispara el motor en caso de que se dé una condición de disparo.

La SALIDA 1 DEL CONTACTOR se puede configurar para cualquiera de los DO de TeSys Tera system. De esta forma se habilitan las funciones de Maximum start per hour y Anti-backspin timer en el modo de sobrecarga.

TeSys Tera system activará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 si el motor está listo para arrancar (es decir, no se detectan causa de inhibición).

TeSys Tera system desactivará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 si se da alguna de las siguientes causas de parada del motor:

La combinación de DO1 y DO3 accionará el motor.

Asignación predeterminada de DI/DO

Cuando se selecciona el tipo de arrancador de sobrecarga, la asignación y los ajustes predeterminados de las entradas y salidas digitales son los siguientes:

Parámetros de entradas digitales

Configuración de entrada digital 1

Configuración de entrada digital 2

Configuración de entrada digital 3

Configuración de entrada digital 4

Tipo de accionador

Accionamiento por nivel alto

Accionamiento por nivel alto

Accionamiento por nivel alto

Accionamiento por nivel alto

Fuente de entrada

Nada

Ninguna

Ninguna

Nada

Tiempo de validación

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

Parámetros de salidas digitales

Configuración de salida digital 1

Configuración de salida digital 2

Configuración de salida digital 3

Tipo de activación

Accionamiento por nivel alto

Accionamiento por nivel alto

Accionamiento por nivel bajo

Fuente de entrada

SALIDA DEL CONTACTOR 1

Ninguna

Estado del disparo

Etiqueta

Otra

Otra

Salida digital de disparo

Tipo de salida

Nivel

Nivel

Nivel

Tiempo de pulso

0 ms

0 ms

0 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.