DOCA0257ES-01

Parámetro de función

Se puede configurar el parámetro de función de cada protección por separado para definir la acción de la función de protección en el sistema.

Valor del parámetro de función

Descripción

Disable

La función de protección está deshabilitada.

Alarm

La función de protección se utiliza para señalar las condiciones de alarma.

La alarma no se enclava y se restablece automáticamente cuando desaparecen las condiciones de alarma.

Alarm + Trip

La función de protección se utiliza para señalar las condiciones de alarma y parar el motor en las condiciones de disparo.

Trip

La función de protección se utiliza para parar el motor en las condiciones de disparo. Las condiciones de disparo se definen en la descripción de cada función de protección.

El disparo se enclava y debe restablecerse según el modo de restablecimiento configurado para la función de protección.

Detección de alarmas

LTMT main unit detecta la alarma en 30 ms después de que el valor del parámetro supere el umbral de alarma.

Detección de activaciones y disparos

LTMT main unit detecta:

  • Las activaciones, 75 ms después de que el valor del parámetro supere el umbral de activación.

  • Los disparos, cuando el valor del parámetro supera el umbral de activación y permanece por encima del umbral de activación más allá del tiempo de espera configurado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.