DOCA0257ES-01

Autodiagnóstico del sistema

Descripción

La LTMT main unit realiza una serie de comprobaciones automáticas para supervisar:

  • El funcionamiento interno correcto de la LTMT main unit.

  • El funcionamiento correcto de los módulos conectados a la LTMT main unit.

  • La comunicación con los módulos conectados a la LTMT main unit.

Se puede acceder a los errores internos del dispositivo detectados por las comprobaciones automáticas desde la LTMT main unit mediante las siguientes interfaces:

  • Un PC que ejecute el software contenedor FDT SoMove con TeSys Tera DTM instalado y equipado con capacidad de servidor web estándar.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.

Los últimos 20 errores internos del dispositivo detectados se registran en la LTMT main unit. Consulte Registros internos del dispositivo.

En caso de que se detecte un error interno del dispositivo, consulte la parte de resolución de problemas de la TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Detección de errores internos del dispositivo

El motor o calentador se para o se inhibe por la lógica del arrancador del motor cuando se detectan los siguientes errores internos del dispositivo:

  • Error de comunicación del módulo de sensor.

  • Se ha detectado un error de comunicación LTMT expansion module.

  • Error detectado durante la inicialización LTMT expansion module.

  • Se ha detectado un error de configuración.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.