DOCA0257ES-01

Historial del motor

Contador de máximo de arranques

La LTMT main unit cuenta el número de arranques de motor en un período determinado. La función Número máximo de arranques utiliza el número de arranques de motor.

Tiempo de inhibición por máximo de arranques

La LTMT main unit mantiene un seguimiento del tiempo de inhibición por máximo de arranques. El tiempo de inhibición por máximo de arranques se define con la función Número máximo de arranques.

Corriente pico de arranque del motor

La LTMT main unit mantiene un seguimiento de la corriente máxima absorbida por el motor durante el tiempo de arranque. Cuando el motor pasa al estado Arranque, la LTMT main unit comienza a registrar la corriente de pico. Cuando el motor pasa al estado Marcha o Parada, la LTMT main unit deja de registrar la corriente de pico.

Tiempo de arranque del motor

La LTMT main unit registra el tiempo durante el que el motor está en estado de arranque. La LTMT main unit deja de registrar el tiempo cuando el motor pasa al estado de marcha o parada.

Total de horas de funcionamiento

La LTMT main unit registra el total de horas de funcionamiento desde el momento en que se restablecen los ajustes de fábrica o se utiliza el comando Restablecer total de horas de funcionamiento.

Últimas horas de funcionamiento

La LTMT main unit mide el número de horas que el motor ha estado funcionando desde la última vez que se arrancó.

Número de arranques

La LTMT main unit cuenta el número total de veces que se ha arrancado el motor.

El número de arranques se restablece a cero de las siguientes formas:

  • Si se utiliza el comando de restablecimiento de valores predeterminados.

  • Si se utiliza el comando de restablecimiento del número de arranques.

Número de paradas

La LTMT main unit cuenta el número total de veces que se ha parado el motor.

El número de paradas se restablece a cero de las siguientes formas:

  • Si se utiliza el comando de restablecimiento de valores predeterminados.

  • Si se utiliza el comando de restablecimiento del número de paradas.

Causa de parada del motor

Causa de parada del motor

Descripción

HMI

El motor se para al recibir un comando de LTMTCUF control operator unit.

Entrada digital local

El motor se para al detectarse una entrada digital local de parada.

Entrada digital remota

El motor se para al detectarse una entrada digital remota.

Comunicación

El motor se para por un comando recibido del PLC o DCS.

Rearranque automático

El motor se para por la función de rearranque automático.

Disparo

El motor se para debido a un disparo.

Sin corriente

El motor se detuvo porque la corriente es cero.

Parada forzada

El motor se para por una entrada de parada forzada.

Cambio de dirección

El motor se para para cambiar de dirección por un arrancador de tipo reversible.

Sin retroalimentación

El motor se para porque no se recibe retroalimentación (ya sea retroalimentación de corriente o de entrada digital de marcha).

Cambio de velocidad

El motor se para para cambiar la velocidad al recibir un comando (aplicable a los arrancadores de dos velocidades).

Comando personalizado

El motor se detiene por detección de comando personalizado.

Transferencia de modo

El motor se para debido a un cambio de modo con el modo Con interrupción habilitado.

Ausencia de tensión

El motor se para porque no se detecta tensión.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.