DOCA0257ES-01

Desequilibrio de corriente

Descripción

La función de protección Current Imbalance genera las siguientes señales:

  • Alarma: Current Imbalance supera el nivel de alarma.

  • Disparo: Current Imbalance supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

NOTA: La función de protección Current Imbalance no es aplicable en modo monofásico.

Configuración de parámetros

ATENCIÓN
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR
  • La configuración de activación del Current Imbalance debe ajustarse correctamente para proteger el cableado y el equipo del motor de los daños causados por el sobrecalentamiento del motor.
  • El valor que introduzca debe guardar conformidad con los códigos y normativas de seguridad nacionales y locales.
  • Antes de configurar este parámetro, consulte las instrucciones del fabricante del motor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

La función de protección Current Imbalance tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–100% in step of 5%

20%

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

5–100% in step of 5%

20%

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.