DOCA0257ES-01

Acerca del documento

Objeto

Esta guía proporciona toda la información necesaria para utilizar el TeSys Tera system, que incluye:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor modules

  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

La finalidad de esta guía es:

  • Proporcionar la información necesaria para configurar y usar el TeSys Tera system y sus componentes.

  • Describir las funciones de medición, supervisión, protección y control del TeSys Tera system.

Esta guía va dirigida a:

  • ingenieros de diseño

  • integradores de sistemas

  • operadores de sistemas

Campo de aplicación

Este documento es válido para los siguientes componentes certificados del TeSys Tera system:

Referencia comercial

Descripción

Rango

LTMTEFM

LTMT main unit con protocolo EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

100-240 V CA/V CC

LTMTEBD

LTMT main unit con protocolo EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

24 V CC

LTMTMFM

LTMT main unit con protocolo Modbus RTU

100-240 V CA/V CC

LTMTMBD

LTMT main unit con protocolo Modbus RTU

24 V CC

LTMTPFM

LTMT main unit con protocolo PROFIBUS DP

100-240 V CA/V CC

LTMTPBD

LTMT main unit con protocolo PROFIBUS DP

24 V CC

LTMTCT3T

LTMT horizontal sensor module con transformador de corriente

Rango de corriente = 0,3-3 A

LTMTCT25T

LTMT horizontal sensor module con transformador de corriente

Rango de corriente = 2,5-25 A

LTMTCT100T

LTMT horizontal sensor module con transformador de corriente

Rango de corriente = 10-100 A

LTMTCTV3T

LTMT horizontal sensor module con transformadores de corriente y tensión

  • Rango de corriente = 0,3-3 A

  • Rango de tensión = 60-690 Vac

LTMTCTV25T

LTMT horizontal sensor module con transformadores de corriente y tensión

  • Rango de corriente = 2,5-25 A

  • Rango de tensión = 60-690 Vac

LTMTCTV100T

LTMT horizontal sensor module con transformadores de corriente y tensión

  • Rango de corriente = 10-100 A

  • Rango de tensión = 60-690 Vac

LTMTCTV3UT

LTMT horizontal sensor module con transformadores de corriente y tensión

  • Rango de corriente = 0,3-3 A

  • Rango de tensión = 60-600 Vac

LTMTCTV25UT

LTMT horizontal sensor module con transformadores de corriente y tensión

  • Rango de corriente = 2,5-25 A

  • Rango de tensión = 60-600 Vac

LTMTCTV100UT

LTMT horizontal sensor module con transformadores de corriente y tensión

  • Rango de corriente = 10-100 A

  • Rango de tensión = 60-600 Vac

LTMTIN42FM

LTMT expansion module con cuatro entradas digitales y dos salidas digitales

  • 100-265 Vac/dc para IEC

  • 110-240 Vac/dc para UL

LTMTIN42BD

LTMT expansion module con cuatro entradas digitales y dos salidas digitales

24 Vdc

LTMTAN21

LTMT expansion module con dos entradas analógicas y una salida analógica

4-20 mA

LTMT9RJ1015

Cable de conector RJ11 entre la LTMT main unit y el LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0,15 m (5,9 pulgadas) de longitud

LTMT9RJ105

Cable de conector RJ11 entre la LTMT main unit y el LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0,5 m (19,6 pulgadas) de longitud

LTMTCUF

LTMTCUF control operator unit

LTMT9RJ102

Cable de LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0,2 m (7,874 pulgadas) de longitud

LTMT9RJ401

Cable de conector RJ45 entre la LTMT main unit y el LTMT expansion module

0,1 m (3,9 pulgadas) de longitud

LTMT9EX10

Cable de LTMT main unit a LTMT expansion module

1 m (39,37 in) de longitud

LTMT9CU10S

LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit

1 m (39,37 in) de longitud

LTMT9CU30S

LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit

3 m (118,11 pulgadas) de longitud

La disponibilidad de algunas de las funciones descritas en este documento depende del protocolo de comunicación utilizado y los módulos físicos instalados en el TeSys Tera system.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

Información de ciberseguridad relacionada con el producto

Datos ambientales

Para obtener más información sobre el cumplimiento de los productos y el ambiente, consulte el Environmental Data Program de Schneider Electric.

Idiomas disponibles del documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

  • Inglés

  • Chino

  • Francés

  • Alemán

  • Italiano

  • Coreano

  • Español

Documentos relacionados

Título de la documentación

Descripción

Número de referencia

Catálogo de TeSys Tera Motor Management System

El catálogo:

  • Describe el TeSys Tera system.

  • Incluye las características técnicas de TeSys Tera.

LVCATENTER

Guía de instalación de TeSys Tera Motor Management System

En esta guía se describe la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor modules, LTMT expansion module y LTMTCUF control operator unit.

DOCA0356ES

Guía de comunicación Modbus RTU del TeSys Tera Motor Management System

En esta guía se describe la comunicación del protocolo de red Modbus RTU del LTMT main unit.

DOCA0355ES

Guía de comunicación PROFIBUS DP del TeSys Tera Motor Management System

En esta guía se describe la comunicación del protocolo de red PROFIBUS DP de la LTMT main unit.

DOCA0256ES

Guía del usuario de LTMTCUF del TeSys Tera Motor Management System

En esta guía se describe cómo instalar, configurar y utilizar la LTMTCUF control operator unit.

DOCA0233ES

Guía de ayuda en línea de la DTM Library del TeSys Tera Motor Management System

En esta guía se describe la TeSys Tera DTM que permite personalizar las funciones de control del TeSys Tera Motor Management System.

DOCA0275ES

Nota de la versión de la DTM Library del TeSys Tera Motor Management System.

Este documento proporciona información importante acerca de la TeSys Tera DTM.

DOCA0279ES

Nota de la versión de firmware del TeSys Tera Motor Management System

Esta guía proporciona información importante acerca de los paquetes de firmware del TeSys Tera system y un resumen de las nuevas características y mejoras.

DOCA0276ES

Guía de comunicación de TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP

En esta guía se describe la comunicación del protocolo de red EtherNet/IP de la LTMT main unit.

DOCA0258ES

Guía de ciberseguridad TeSys Tera Motor Management System

Esta guía proporciona información sobre aspectos de ciberseguridad para el TeSys Tera Motor Management System. En esta guía, se trata el tema de cómo proteger su red de tecnología operativa o su red empresarial serie o Ethernet.

DOCA0260ES

Para consultar documentos en línea, visite el centro de descargas de Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.