DOCA0257ES-01

Baja frecuencia

Descripción

La función de protección contra baja frecuencia genera las siguientes señales:

  • Alarma: la frecuencia medida desciende por debajo del nivel de alarma.

  • Disparo: La frecuencia medida cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.

NOTA: Esta función se habilita después de 500 ms una vez que se detecta la tensión.

Configuración de parámetros

La función de protección contra baja frecuencia tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

90–100% of nominal frequency in step of 1%

94% of nominal frequency

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

90–100% of nominal frequency in step of 1%

94% of nominal frequency

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.