DOCA0257ES-01

Estado del motor

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Cuando la corriente del motor cae por debajo del 10 % del IFLC, la LTMCUF control operator unit se muestra 0. Asegúrese de que el motor se encuentre completamente en la posición de parada antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La LTMT main unit define el estado del motor según el ajuste de máximo de corriente trifásica (IMAX) y de corriente a plena carga (IFLC).

Estado del motor

Descripción

Stop

El motor se para si IMAX <10% de la IFLC.

Start

El motor arranca si IMAX ≥10% de la IFLC.

Run

El motor se pone en marcha si IMAX supera el umbral de marcha en al menos un 10 % y luego desciende por debajo de este umbral. El umbral de marcha es un parámetro de la Función de tiempo de arranque excesivo.

A Parada
B Arranque
C Marcha
D Parada

Estado del calentador

La LTMT main unit define el estado del calentador según el ajuste de máximo de corriente trifásica (IMAX) y de corriente a plena carga (IFLC).

Estado del calentador

Descripción

OFF

Calentador en estado OFF si IMAX < 10% de IFLC.

ON

Calentador en estado ON si IMAX ≥ 15% de IFLC durante 100 ms.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.