DOCA0257ES-01

Principio de funcionamiento de los arrancadores de motor

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • La aplicación de este producto requiere de conocimientos especializados en el diseño y la programación de sistemas de control. La programación, instalación, configuración, alteración y aplicación de este producto solo debe dejarse en manos de personal con dichos conocimientos especializados. Deben seguirse todos los códigos y normativas de seguridad locales y nacionales.
  • El cambio de tipo de carga o de arrancador puede provocar un cortocircuito o activar la alimentación de la carga.
  • Compruebe si el cableado es correcto para el tipo de carga o el tipo de arrancador.
  • Asegúrese de que la alimentación del motor esté cortada mientras cambia la configuración del arrancador, las entradas digitales y las salidas digitales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Según los requisitos de la aplicación, se utilizan diferentes tipos de arrancadores de motor para encender o apagar el motor. Hay disponibles diferentes tipos de motores con diferentes conexiones de cableado para controlar el motor según la aplicación. El TeSys Tera system ofrece la opción de elegir los arrancadores de motor correctos para controlar el motor según los diferentes tipos de aplicación.

El siguiente gráfico muestra el diagrama de bloques del arrancador del motor de TeSys Tera.

Una vez que se recibe el comando de entrada de arranque o parada, la lógica del arrancador del motor valida la fuente de entrada. Según el modo de funcionamiento seleccionado, se ejecuta el comando de arranque o parada. La lógica del arrancador del motor comprueba las condiciones previas al arranque (estado de inhibición y estado del motor). Dependiendo del tipo de arrancador seleccionado, la lógica del arrancador del motor ejecuta las lógicas de control y actualiza la salida de control del contactor y el estado de inhibición.

El usuario puede configurar las entradas y salidas de la lógica del arrancador del motor. El TeSys Tera system permite personalizar la lógica del arrancador del motor añadiendo lógicas personalizadas antes o después de la lógica del arrancador del motor. Consulte el siguiente diagrama de bloques, por ejemplo.

Para obtener más información sobre el editor de lógicas personalizadas, consulte la TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.