DOCA0257ES-01

Puertos de comunicación

La LTMT main unit tiene los siguientes tipos de puertos de comunicación:

  • Puerto de comunicación EtherNet/IP

  • Puerto de comunicación Modbus RTU

  • Puerto de comunicación PROFIBUS DP

Puerto de comunicación Ethernet

AVISO
uso no autorizado del puerto ethernet
Utilice solo un puerto de comunicación Ethernet a la vez, aunque ambos puertos sean funcionalmente idénticos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

La LTMT main unit con los protocolos de comunicación EtherNet/IP o Modbus TCP/IP está equipada con dos puertos de comunicación RJ45 Ethernet en la parte frontal. Siguen los estándares de interoperabilidad de Ethernet. Permite conexiones en estrella y de punto a punto. Las principales características físicas de los puertos Ethernet son:

Imagen

Conector

Descripción

Conector RJ45

  • Puerto 1

  • Puerto 2

Terminal de tierra apantallado

Para obtener más información sobre el cableado y las conexiones, consulte TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN

Puerto de comunicación Modbus RTU

La LTMT main unit con comunicación Modbus RTU se conecta a los terminales de campo Modbus mediante un conector de 4 terminales.

Imagen

Terminales

Descripción

D0

Datos –

D1

Datos +

Tierra apantallada

Para obtener más información sobre el cableado y las conexiones, consulte TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN.

Puerto de comunicación PROFIBUS DP

La LTMT main unit con comunicación PROFIBUS DP se puede conectar a una cadena PROFIBUS DP mediante dos conectores diferentes. En la LTMT main unit, se utiliza un conector DB9 estándar como método convencional para la red PROFIBUS DP. Para ello se puede usar un terminal de paso disponible para la conexión PROFIBUS DP.

A continuación se indica la máxima velocidad de datos con los diferentes conectores.

Imagen

Conector

Velocidad de datos

Conector tipo D

12 Mbits/s

Conector de terminales

1,5 Mbits/s

El conector de 4 terminales PROFIBUS DP tiene las siguientes asignaciones de pines:

Terminal

Señal

Descripción
A RD-/TD- Transmisión de datos negativa (RD–/RD–)
B RD+/TD+ Transmisión de datos positiva (RD+/ RD+)

Tierra apantallada
Para obtener más información sobre el cableado y las conexiones, consulte TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.