DOCA0257ES-01

Tiempo hasta el disparo térmico

Descripción

La LTMT main unit muestra el tiempo hasta el disparo de la protección térmica. Según la memoria térmica, la LTMT main unit calcula el tiempo que falta para que se dispare la protección térmica.

Características

Característica

Valor

Unidad

s

Resolución

1 s

Intervalo de actualización

1 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.