DOCA0257ES-01

Pérdida de comunicación con la HMI

Descripción

Función de pérdida de comunicación de HMI:

  • Detecta la pérdida de comunicación entre la LTMT main unit y la HMI conectada mediante el puerto HMI una vez establecida la comunicación.

  • Genera una alarma o una acción de disparo según la configuración de la función.

Configuración de parámetros

Parameter

Range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto Reset Delay

0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.