DOCA0257ES-01

Funciones de prueba

Si un dispositivo se ha probado al aire libre, la información indicará que el dispositivo no se ha evaluado para su uso en un recinto individual.

Comprobación automática sin disparo

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Si el motor está conectado al contactor, habrá posibilidad de arrancar el motor durante unos segundos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Pulse el botón Test/Reset durante 3 a 15 segundos para realizar una autoprueba sin disparo. Cuando suelte el botón, el LED de la LTMT main unit se encenderá según el patrón 1 durante 1 s. Después de 1 s, el LED de la LTMT main unit se encenderá según el patrón 2 durante 1 s. Transcurridos 2 s desde el inicio de la comprobación, LTMT main unit saldrá del modo de prueba.

LED

Estado del indicador LED del patrón 1

Estado del LED según el patrón 2

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

El siguiente gráfico representa el modo de comprobación automática sin disparo:

A

Modo de comprobación automática sin disparo

B

Botón de restablecimiento

C

LED

D

Patrón 1

E

Patrón 2

Comprobación automática con disparo (si el motor está parado)

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Si el motor está conectado al contactor, habrá posibilidad de arrancar el motor durante unos segundos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Cuando se recibe una autocomprobación con comando de disparo desde LTMTCUF control operator unit, red de comunicación o una entrada digital del LTMT main unit:

  • El LED de LTMT main unit la se encenderá en el patrón 1 durante 1 s. Después de 1 s, los LED de la LTMT main unit se encenderán en el patrón 2 durante 1 s.

  • El estado de la salida digital de disparo cambiará durante 2 s.

  • Transcurridos 2 s desde el inicio de la comprobación, la LTMT main unit saldrá del modo de prueba y el estado de la salida digital de disparo cambiará.

LED

Estado del indicador LED del patrón 1

Estado del LED según el patrón 2

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

El siguiente gráfico representa el modo de comprobación automática con disparo:

A

Modo de comprobación automática con disparo

B

Botón de restablecimiento

C

LED

D

Patrón 1

E

Patrón 2

Modo de prueba lógica

ADVERTENCIA
COMPORTAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
El motor puede encenderse durante unos milisegundos antes de que TeSys Tera system se dispare mientras funciona en modo de prueba lógica.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La función de prueba lógica de LTMT main unit puede utilizarse durante la puesta en marcha del motor. Esta función permite revisar el cableado del motor con LTMT main unit. Alguna de las entradas digitales de la LTMT main unit debe estar configurada como entrada digital de prueba lógica. La LTMT main unit entra o sale del modo de prueba lógica dependiendo del estado de la entrada digital de prueba lógica.

En el modo de prueba lógica, la LTMT main unit permite arrancar o parar el motor (contactores) para comprobar el cableado e ignorar las siguientes condiciones de inhibición:

  • Inhibición por memoria térmica

  • Inhibición por máximo de arranques

  • Inhibición por baja tensión

  • Inhibición por ausencia de tensión

En el modo de prueba lógica, la LTMT main unit permite restablecer el disparo o lo restablece automáticamente.

La LTMT main unit saldrá del modo de prueba lógica si se da alguno de los siguientes casos:

  • El LTMTCTV sensor module detecta tensión.

  • El LTMTCT/LTMTCTV sensor module detecta corriente.

  • La entrada digital de prueba lógica está desactivada.

El modo de prueba lógica puede configurarse mediante las siguientes interfaces:

  • Un PC que ejecute software contenedor FDT SoMove con TeSys Tera DTM instalado y equipado con capacidad de servidor web estándar

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.