DOCA0257ES-01

Pérdida de fase de corriente

Descripción

La función de protección de Current Phase Loss genera las siguientes señales:

  • Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor desciende por debajo del 10 % de la corriente a plena carga del motor.

  • Disparo: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor se mantiene por debajo del 10 % de la corriente a plena carga del motor más allá del tiempo de espera especificado.

NOTA:
  1. La función de protección de Current Phase Loss no es aplicable en modo monofásico.

  2. Los valores de corriente inferiores al 10 % de la FLC se consideran parada, y no se muestra ningún valor en los registros de medición y de disparo.

Configuración de parámetros

La función de protección de Current Phase Loss tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.