DOCA0257FR-01

Mesure de sortie analogique

Deux sorties analogiques au maximum peuvent être connectées à deux LTMTAN21 expansion modules pour obtenir des mesures analogiques. Chaque module dispose d’une sortie analogique.

Caractéristique

Valeur

Plage

4–20 mA

Unité

mA

Résolution

0,1

Intervalle d’actualisation

100 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.