DOCA0257FR-01

Modes de fonctionnement

Vous pouvez configurer la source de contrôle moteur pour quatre modes de fonctionnement :

  • Local 1 (L1)

  • Local 2 (L2)

  • Local 3 (L3)

  • Distant (R)

TeSys Tera system autorise les commandes de démarrage ou d’arrêt du moteur à partir des sources de contrôle suivantes :

  • HMI: Commandes de démarrage ou d’arrêt à partir du LTMTCUF control operator unit ou TeSys Tera DTM.

  • Local DI (L-Start/L-Stop) : Commandes de démarrage ou d’arrêt d’un panneau de commande local près du moteur, connecté à TeSys Tera entrées numériques.

  • DI distant (R-Start/R-Stop) : commandes de démarrage ou d’arrêt d’un panneau de commande distant connecté à TeSys Tera entrées numériques.

  • Communication : Commandes de démarrage ou d’arrêt à partir d’un PLC ou d’un DCS via le réseau de communication.

  • Personnaliser : Commandes de démarrage ou d’arrêt du programme applicatif.

Le tableau suivant présente un exemple de sélection de la source de commande du moteur pour différents modes de fonctionnement.

Motor control

Operating modes

Motor control source

HMI

Local DI

Remote DI

Communication

Custom

Start

Local 1

Local 2

Local 3

Remote

Stop

Local 1

Local 2

Local 3

Remote

Sélection du mode de fonctionnement

Un seul mode de fonctionnement est activé à la fois.

Le mode de fonctionnement actif peut être sélectionné via HMI, des entrées numériques ou la communication, en fonction du réglage de sélection du mode.

NOTE: Si le paramètre Mode Selection est Disable, le mode de fonctionnement Local 1 est sélectionné.

Sélection du mode de fonctionnement via l’HMI

Si le réglage de sélection de mode est HMI, la sélection des modes de fonctionnement Local 1, Local 2, Local 3 et À distance peut être effectuée à partir de LTMTCUF control operator unit. Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement souhaité dans l’unité de contrôle en appuyant sur la touche Local/Distant pendant que l’écran Accueil s’affiche. Une fois le mode de fonctionnement sélectionné à partir de l’unité de contrôle, celui-ci restera inchangé jusqu’à ce que vous le modifiiez pour passer à un autre mode.

Sélection du mode de fonctionnement via les entrées numériques

Si le paramètre de sélection de mode est DI, le mode de fonctionnement est sélectionné via les entrées numériques attribuées à Sélection du mode 1 et/ou Sélection du mode 2. Vous pouvez configurer au moins une DI dans le paramètre DI à l’aide de TeSys Tera DTM.

Les combinaisons de sélection de mode suivantes sont possibles via la DI :

  • Une seule DI est attribuée à Sélection du mode 1 dans les paramètres DI :

    Operating mode

    Mode Selection 1 DI

    Local 1

    OFF

    Remote

    ON

  • Une seule DI est attribuée à Sélection du mode 2 dans les paramètres DI :

    Mode de fonctionnement

    Sélection du mode 2 DI

    Local 1

    OFF

    Local 2

    ON

  • Deux DI sont attribuées à Mode Selection 1 et Mode Selection 2 dans les paramètres DI :

    Operating mode

    Mode Selection 1 DI

    Mode Selection 2 DI

    Local 1

    OFF

    OFF

    Remote

    ON

    OFF

    Local 2

    OFF

    ON

    Local 3

    ON

    ON

Sélection du mode de fonctionnement via la communication

Si le paramètre de sélection du mode est Communication, le mode de fonctionnement est sélectionné en définissant les bits de sélection du mode de fonctionnement en conséquence. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de communication TeSys Tera approprié.

Operating mode

Mode Selection 1 Bit

Mode Selection 2 Bit

Local 1

0

0

Remote

1

0

Local 2

0

1

Local 3

1

1

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.