DOCA0257FR-01

Surcharge thermique

Description

La surcharge thermique est une condition dans laquelle un courant supérieur à la valeur nominale circule vers le moteur, entraînant un échauffement excessif du moteur. Un échauffement rapide du moteur se produit pendant la surcharge, le temps d’accélération et l’état verrouillé du rotor. LTMT main unit calcule la mémoire thermique (MT) conformément au courant de fonctionnement du moteur.

La fonction de protection contre les surcharges thermiques génère les signaux suivants :

  • Alarme : la mémoire thermique dépasse le niveau d’alarme.

  • Déclenchement : la mémoire thermique atteint 100 %.

  • Inhibition thermique : lorsque le moteur est arrêté et que la mémoire thermique est supérieure au niveau d’inhibition thermique de démarrage.

Le graphique suivant illustre la courbe de protection contre les surcharges thermiques :

Graphique des temps de déclenchement

La Thermal Overload Protection fonction prend en charge différentes classes de voyage et le paramétrage du facteur de service. Les tableaux suivants indiquent le Thermal Overload Protection temps de déclenchement en fonction du courant du moteur, du réglage de la classe de déclenchement et du réglage du facteur de service.

Facteur de service

Courant moteur (x IFLC)

Temps de déclenchement (s)

Classe 5

Classe 10

Classe 15

Classe 20

Classe 25

Classe 30

Classe 35

Classe 40

1,00

7,20

3,46

6,91

10,37

13,83

17,29

20,74

24,20

27,66

6,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

5,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

3,00

20,91

41,81

62,72

83,62

104,53

125,43

146,34

167,24

2,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

1,50

104,33

208,65

312,98

417,30

521,63

625,95

730,28

834,60

1,00

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,05

7,20

3,82

7,63

11,45

15,26

19,08

22,89

26,71

30,52

6,00

5,52

11,04

16,56

22,08

27,60

33,12

38,64

44,16

5,00

8,01

16,01

24,02

32,02

40,03

48,03

56,04

64,04

4,00

12,67

25,34

38,02

50,69

63,36

76,03

88,70

101,37

3,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

2,00

57,23

114,46

171,69

228,92

286,15

343,38

400,61

457,84

1,50

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,05

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,10

7,20

4,19

8,38

12,58

16,77

20,96

25,15

29,34

33,54

6,00

6,07

12,14

18,20

24,27

30,34

36,41

42,48

48,55

5,00

8,81

17,61

26,42

35,22

44,03

52,83

61,64

70,44

4,00

13,96

27,91

41,87

55,83

69,79

83,74

97,70

111,66

3,00

25,63

51,25

76,88

102,51

128,13

153,76

179,38

205,01

2,00

63,94

127,88

191,82

255,76

319,70

383,64

447,58

511,53

1,50

136,97

273,94

410,91

547,88

684,85

821,82

958,79

1 095,76

1,10

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,15

7,20

4,59

9,17

13,76

18,35

22,93

27,52

32,11

36,69

6,00

6,64

13,29

19,93

26,57

33,22

39,86

46,50

53,14

5,00

9,65

19,29

28,94

38,59

48,23

57,88

67,53

77,17

4,00

15,31

30,62

45,94

61,25

76,56

91,87

107,19

122,50

3,00

28,21

56,42

84,62

112,83

141,04

169,25

197,46

225,67

2,00

71,25

142,49

213,74

284,98

356,23

427,47

498,72

569,97

1,50

157,29

314,58

471,87

629,16

786,44

943,73

1 101,02

1 258,31

1,15

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,20

7,20

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

6,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

3,00

30,95

61,89

92,84

123,78

154,73

185,67

216,62

247,57

2,00

79,21

158,42

237,63

316,84

396,05

475,26

554,48

633,69

1,50

181,33

362,66

543,99

725,32

906,66

1 087,99

1 269,32

1 450,65

1,20

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,25

7,20

5,43

10,86

16,30

21,73

27,16

32,59

38,02

43,46

6,00

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

5,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

4,00

18,24

36,48

54,72

72,95

91,19

109,43

127,67

145,91

3,00

33,85

67,69

101,54

135,38

169,23

203,07

236,92

270,76

2,00

87,91

175,83

263,74

351,65

439,57

527,48

615,40

703,31

1,50

210,43

420,87

631,30

841,74

1 052,17

1 262,61

1 473,04

1 683,47

1,25

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,30

7,20

5,88

11,77

17,65

23,53

29,41

35,30

41,18

47,06

6,00

8,53

17,07

25,60

34,14

42,67

51,20

59,74

68,27

5,00

12,42

24,85

37,27

49,69

62,12

74,54

86,96

99,38

4,00

19,81

39,63

59,44

79,25

99,07

118,88

138,69

158,50

3,00

36,91

73,83

110,74

147,66

184,57

221,49

258,40

295,31

2,00

97,45

194,90

292,35

389,80

487,25

584,70

682,15

779,59

1,50

246,84

493,68

740,52

987,37

1 234,21

1 481,05

1 727,89

1 974,73

1,30

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,35

7,20

6,35

12,70

19,06

25,41

31,76

38,11

44,47

50,82

6,00

9,22

18,44

27,66

36,88

46,10

55,32

64,55

73,77

5,00

13,43

26,87

40,30

53,74

67,17

80,61

94,04

107,48

4,00

21,46

42,93

64,39

85,86

107,32

128,78

150,25

171,71

3,00

40,16

80,32

120,48

160,64

200,80

240,97

281,13

321,29

2,00

107,93

215,87

323,80

431,73

539,67

647,60

755,54

863,47

1,50

294,76

589,52

884,28

1 179,04

1 473,80

1 768,56

2 063,32

2 358,08

1,35

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,40

7,20

6,84

13,68

20,52

27,36

34,20

41,04

47,89

54,73

6,00

9,94

19,87

29,81

39,75

49,68

59,62

69,55

79,49

5,00

14,49

28,98

43,47

57,96

72,45

86,95

101,44

115,93

4,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

3,00

43,59

87,19

130,78

174,38

217,97

261,56

305,16

348,75

2,00

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,50

363,64

727,28

1 090,92

1 454,56

1 818,19

2 181,83

2 545,47

2 909,11

1,40

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,45

7,20

7,35

14,70

22,05

29,39

36,74

44,09

51,44

58,79

6,00

10,68

21,36

32,04

42,72

53,40

64,08

74,77

85,45

5,00

15,59

31,18

46,78

62,37

77,96

93,55

109,14

124,74

4,00

25,00

50,01

75,01

100,02

125,02

150,03

175,03

200,04

3,00

47,22

94,45

141,67

188,89

236,12

283,34

330,56

377,79

2,00

132,36

264,73

397,09

529,45

661,82

794,18

926,54

1 058,91

1,50

483,63

967,26

1 450,89

1 934.52

2 418,15

2 901,78

3 385,41

3 869,04

1,45

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

1,50

7,20

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

6,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

5,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

4,00

26,90

53,80

80,69

107,59

134,49

161,39

188,29

215,19

3,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

2,00

146,73

293,45

440,18

586,90

733,63

880,35

1 027,08

1 173,81

1,50

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Pas de déclenchement

Paramètres

ATTENTION
RISQUE DE SURCHAUFFE DU MOTEUR
Le paramètre Moteur - classe de déclenchement doit correspondre aux caractéristiques thermiques du moteur. Reportez-vous aux instructions du fabricant du moteur avant de régler ce paramètre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

La fonction Thermal Overload Protection dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

  • Disable

Alarm + Trip

Service Factor

1.00–1.50 in step of 0.05

1.15

Trip Class

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

10

Alarm Level

80–100% of thermal memory in step of 5%

80% TM

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Thermal Reset Level

30–95% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Start Inhibit Level

5–100% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Auxiliary Fan

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Pause Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Pause Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Block Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Block Level

80–95% of thermal memory in step of 5%

80%

Block Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

NOTE: Lorsque Thermal Overload Protection est désactivée, la mémoire thermique augmente et une inhibition thermique apparaît.

Facteur de service

Le facteur de service du moteur est configurable de 1,00 à 1,50 selon la plaque signalétique du moteur.

Classe de déclenchement

Sélectionnez la classe de déclenchement en fonction des caractéristiques du moteur. Le LTMT main unit fournit une Thermal Overload Protection pour huit classes de déclenchement différentes : classe 5, classe 10, classe 15, classe 20, classe 25, classe 30, classe 35 et classe 40.

Reportez-vous à Graphique des temps de déclenchement pour sélectionner la classe de déclenchement et le facteur de service.

Niveau d’alarme

Niveau d’alarme de Thermal Overload Protection est configurable de 80 % à 100 % de la mémoire thermique. LTMT main unit génère le signal d’alarme dès que la mémoire thermique dépasse le niveau d’alarme.

Niveau de réinitialisation thermique

Le déclenchement thermique peut être réinitialisé si la mémoire thermique descend en dessous du Thermal Reset Level.

Niveau d’inhibition de démarrage

Start Inhibit Level est utilisé pour détecter la condition d’inhibition thermique. Si la mémoire thermique dépasse le niveau d’inhibition de démarrage, la cause d’inhibition thermique est définie.

NOTE: Lorsque le moteur s’arrête, une inhibition thermique apparaît.

Fonction de refroidissement

Cool Down Function vous permet de réinitialiser la mémoire thermique avec un temps de refroidissement configuré.

Si la Cool Down Function est activée et que le moteur se déclenche en raison d’une surcharge thermique, la mémoire thermique se réinitialise à zéro une fois le temps de refroidissement écoulé.

Fonction pause

Le temps de pause correspond à la période de refroidissement spécifiée pour le moteur après son déclenchement dans des conditions de fonctionnement normales (hors déclenchement pour surcharge).

Après cette période, TeSys Tera efface la mémoire thermique, permettant un nouveau démarrage à froid. Cela permet de démarrer plusieurs fois en peu de temps.

Fonction de blocage

Block Function vous permet de bloquer la Thermal Overload Protection pendant la durée de blocage configurée lors du démarrage du moteur. Cette fonction bloque la mémoire thermique (MT) au niveau de blocage. Pour plus d’informations, reportez-vous à la représentation graphique ci-dessous.

A Arrêt moteur
B Durée de blocage
C Niveau de blocage

Ventilateur auxiliaire

Si le Auxiliary Fan est activé, la mémoire thermique refroidira quatre fois plus vite. Ce mode n’est pas compatible pas avec les fonctions de refroidissement et de pause.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.