DOCA0257FR-01

Déséquilibre de courant

Description

La fonction de protection contre le Current Imbalance génère les signaux suivants :

  • Alarme : Current Imbalance dépasse le niveau d’alarme.

  • Déclenchement : Current Imbalance dépasse le seuil de déclenchement pendant le délai spécifié.

NOTE: La fonction de protection contre leCurrent Imbalance n’est pas applicable en mode monophasé.

Réglage des paramètres

ATTENTION
RISQUE DE SURCHAUFFE DU MOTEUR
  • Le paramètre d’activation de Current Imbalance doit être correctement réglé afin de protéger le câblage et le moteur contre les dommages causés par une surchauffe du moteur.
  • Le paramètre saisi doit être conforme aux réglementations et codes nationaux et locaux en matière de sécurité.
  • Consultez les instructions du fabricant du moteur avant de définir ce paramètre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

La fonction de protection contre le Current Imbalance dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–100% in step of 5%

20%

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

5–100% in step of 5%

20%

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.