DOCA0257FR-01

Sous-facteur de puissance

Description

La fonction de protection contre leUnder Power Factor génère les signaux suivants :

  • Alarme: le facteur de puissance (cosɸ) est inférieur au niveau d’alarme.

  • Déclenchement: Le facteur de puissance (cos ɸ) passe en dessous du niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.

NOTE: Cette fonction est activée après 500ms, une fois la tension détectée.

Paramétrage

La fonction de protection contre le Under Power Factor dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

0.40–1.00 in step of 0.01

0.6 PF

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

0.40–1.00 in step of 0.01

0.6 PF

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.