DOCA0257FR-01

Déséquilibre de courant

Description

La fonction de déséquilibre de courant permet de mesurer le pourcentage maximum d’écart entre le courant moyen et les courants de phase individuels.

La mesure du déséquilibre de courant repose sur le rapport de déséquilibre calculé à l'aide des formules suivantes :

Mesure calculée

Formule

Si Imoy ≥ IFLC

Si Imoy ≤ IFLC

  • Imoy = courant de phase efficace moyen

  • ILx = courant efficace dans la phase avec écart maximal par rapport à Imoy

  • IFLC = consigne du courant pleine charge du moteur

NOTE: Le déséquilibre de courant n’est pas disponible en mode monophasé.

Caractéristiques

La fonction de déséquilibre de courant présente les caractéristiques suivantes :

Caractéristique

Valeur

Unité

%

Résolution

1 %

Intervalle d’actualisation

100 ms

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.