DOCA0257FR-01

Protection interne de l’équipement

Réglages des paramètres

La fonction de protection du Device Internal dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default Value

Time Delay

0.1–6000.00 s in step of 0.01 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

NOTE: Le Device Internal se déclenche si l’un de ces diagnostics est détecté après le délai. Pour plus d’informations, consultez la section sur le Device Internal Error Detected.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.