DOCA0257FR-01

Perte de phase de courant

Description

La Current Phase Loss génère les signaux suivants :

  • Alarme : tout courant triphasé du moteur est inférieur à 10 % du courant pleine charge du moteur.

  • Déclenchement : tout courant triphasé du moteur est inférieur à 10 % du courant pleine charge du moteur pour la temporisation spécifiée.

NOTE:
  1. Current Phase Loss La fonction de protection n’est pas applicable en mode monophasé.

  2. Les valeurs de courant inférieures à 10 % du courant pleine charge sont considérées comme des valeurs d’arrêt et aucune valeur n’est affichée dans les journaux de mesure et de déclenchement.

Paramétrage

La fonction de protection de la Current Phase Loss dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.