DOCA0257FR-01

En ligne direct

Description

Le démarreur en ligne direct nécessite les entrées et sorties numériques suivantes :

  • Deux entrées numériques pour le démarrage local et l’arrêt local du moteur.

  • Une sortie numérique pour la SORTIE CONTACTEUR 1 de la commande RUN moteur.

Schéma de câblage

Exemple de schéma de câblage de TeSys Tera system en mode En ligne direct :

KM1 : SORTIE CONTACTEUR 1

Schéma logique

Le schéma suivant présente le schéma logique d’un démarreur en ligne direct.

Principe de fonctionnement

Lorsque le mode En ligne direct est sélectionné, le démarrage du moteur est possible à partir de l’une des sources suivantes :

Si une commande de démarrage est envoyée par l’une des sources ci-dessus et si le moteur est Prêt à démarrer (c’est-à-dire sans cause d’inhibition détectée), TeSys Tera system active alors la SORTIE CONTACTEUR 1.

TeSys Tera system désactive la SORTIE CONTACTEUR 1, si l’une des causes d’arrêt du moteur suivantes est détectée :

Attribution par défaut de DI/DO

Lorsque le type de démarreur En ligne direct est sélectionné, l’attribution et les paramètres par défaut des entrées et sorties numériques sont les suivants.

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Other

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

Alarm Status

Trip Status

Tag

CNTR OP 1

Alarm DO

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.