DOCA0257FR-01

Mémoire thermique

Description

LTMT main unit calcule la mémoire thermique en fonction des paramètres de classe de déclenchement et de facteur de service des paramètres de protection contre les surcharges thermiques.

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

%

Résolution

1 %

Intervalle d’actualisation

20 ms

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.