DOCA0257FR-01

En ligne direct inversé

Description

Le démarreur en ligne direct inverse nécessite les entrées et sorties numériques suivantes :

  • Trois entrées numériques pour le démarrage local en marche avant, le démarrage local en marche arrière et l’arrêt local du moteur.

  • Deux sorties numériques pour la commande moteur marche avant (SORTIE CONTACTEUR 1) et la commande marche arrière (SORTIE CONTACTEUR 2).

Schéma de câblage

Exemple de schéma de câblage de TeSys Tera system en mode En ligne direct inverse :

KM1 : SORTIE CONTACTEUR 1 (marche avant)

KM2 : SORTIE CONTACTEUR 2 (marche arrière)

NOTE: L’interverrouillage mécanique est raccordé à KM1 et KM2.

Schéma logique

Le schéma suivant présente le schéma logique d’un démarreur en ligne direct inverse.

Principe de fonctionnement

Lorsque le mode En ligne direct inverse est sélectionné, le démarrage du moteur est possible à partir de l’une des sources suivantes :

Si une commande de démarrage avant est envoyée par l’une des sources ci-dessus et si le moteur est Prêt à démarrer (c’est-à-dire sans cause d’inhibition détectée), TeSys Tera system active alors la SORTIE CONTACTEUR 1 avant sur circuit principal.

De même, si une commande de démarrage inverse est envoyée par l’une des sources ci-dessus et si le moteur est prêt à démarrer (c’est-à-dire sans cause d’inhibition détectée), TeSys Tera system active alors la SORTIE CONTACTEUR 2 inverse sur circuit principal.

La logique de changement de direction dépend de Changer de direction .

TeSys Tera system désactive les SORTIES CONTACTEUR 1 et 2 si l’une des causes d’arrêt du moteur suivantes est détectée :

Attribution par défaut de DI/DO

Lorsque le type de démarreur en ligne direct inverse est sélectionné, l’attribution et les paramètres par défaut des entrées et sorties numériques sont les suivants :

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Local-START< DI

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

CONTACTOR OUTPUT 2

Trip

Tag

CNTR OP 1

CNTR OP 2

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.