DOCA0257FR-01

Courant de terre

Description

Le courant de terre est un courant déséquilibré circulant à travers le neutre du système triphasé. Dans des conditions normales, le courant de terre est négligeable ou nul. Il n’est présent que lors d’un déclenchement de terre.

Le courant de terre est :

  • Calculé en interne par LTMTCT/LTMTCTV sensor module à partir des courants de phase mesurés.

  • Mesuré par un transformateur de courant de terre externe raccordé au LTMTCT••T/LTMTCTV••T horizontal sensor module.

NOTE: Le courant de terre calculé n’est pas disponible en mode monophasé.

Courant de terre calculé

Le courant de terre est calculé en interne par LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module et est égal à la somme vectorielle des valeurs de courant triphasé.

Caractéristique

Valeur

Unité

Ampère (A)

Résolution

0,001 A

Intervalle d’actualisation

100 ms

Courant de terre mesuré

Le courant de terre mesuré est plus précis que le courant de terre calculé.

Le courant de terre peut être mesuré à l’aide d’un transformateur de courant de terre externe.

Caractéristique

Valeur

Unité

Ampère (A)

Résolution

0,001 A

Intervalle d’actualisation

100 ms

NOTE: La borne peut mesurer un courant de terre compris entre 20–20 000 mA.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.