DOCA0257FR-01

Surcharge

Description

Dans le démarreur à surcharge, seules deux sorties numériques sont nécessaires pour la commande RUN du moteur (SORTIE DU CONTACTEUR 1 (DO1) et état de déclenchement (DO3)).

Schéma de câblage

Exemple de schéma de câblage du TeSys Tera system en mode démarreur de surcharge :

NOTE: Les bornes O1 et O3 sont raccordées en série.

Principe de fonctionnement

Lorsque le démarreur à surcharge est sélectionné, TeSys Tera system n’acceptez aucune commande de démarrage ou d’arrêt pour contrôler le moteur. Le démarrage et l’arrêt doivent être connectés en externe comme indiqué dans le schéma de câblage. En mode Surcharge, TeSys Tera system déclenche le moteur en cas de condition de déclenchement.

La SORTIE 1 DU CONTACTEUR peut être configurée sur n’importe quelle sortie DO de TeSys Tera system. Cela active les fonctions Maximum start per hour et Anti-backspin timer en mode surcharge.

TeSys Tera system active la SORTIE CONTACTEUR 1, si le moteur est prêt à démarrer (c’est-à-dire sans cause d’inhibition détectée).

TeSys Tera system désactive la SORTIE CONTACTEUR 1, si l’une des causes d’arrêt du moteur suivantes est détectée :

La combinaison de DO1 et DO3 actionnera le moteur.

Attribution par défaut de DI/DO

Lorsque le type de démarreur à surcharge est sélectionné, l’attribution et les paramètres par défaut des entrées et sorties numériques sont les suivants.

Paramètres DI

Paramètres DI1

Paramètres DI2

Paramètres DI3

Paramètres DI4

Type de déclencheur

Active, haute

Active, haute

Active, haute

Active, haute

Source d’entrée

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Temps de validation

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

Paramètres DO

Paramètres DO1

Paramètres DO2

Paramètres DO3

Type actif

Active, haute

Active, haute

Active, basse

Source d’entrée

SORTIE CONTACTEUR 1

Aucune

Statut de déclenchement

Balise

Autre

Autre

DO déclenchement

Type de sortie

Niveau

Niveau

Niveau

Durée d’impulsion

0 ms

0 ms

0 ms

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.