DOCA0257FR-01

Présentation

TeSys Tera system fournit les fonctions de démarreur moteur qui permettent de réduire le câblage et les composants externes tels que les démarreurs ou les temporisateurs. Avec les fonctions de démarreur moteur de TeSys Tera system, le moteur peut être contrôlé directement via les contacteurs.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.