DOCA0257FR-01

Perte de communication avec l’IHM

Description

HMI Fonction de perte de communication :

  • Détecte la perte de communication entre le LTMT main unit et le HMI connectés via le port HMI, une fois la communication établie.

  • Génère une alarme ou une action de déclenchement en fonction du réglage de la fonction.

Paramétrage

Parameter

Range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto Reset Delay

0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.