DOCA0257FR-01

Protection des entrées analogiques

Description

Il y a un maximum de quatre entrées analogiques possibles avec un maximum de deux LTMTAN21 expansion modules. Pour chaque LTMT expansion module, les entrées analogiques (AI) sont dotées d’une fonction de protection.

La fonction AI Protection génère les signaux suivants :

  • Alarme :

    • pour le paramètre de détection Under, si l’entrée analogique est inférieure au niveau d’alarme

    • pour le paramètre de détection Over, si l’entrée analogique est supérieure au niveau d’alarme

  • Déclenchement :

    • Pour le réglage de détection Under, si l’entrée analogique passe en dessous du niveau de déclenchement pendant le délai souhaité.

    • Pour le réglage de détection Over, si l’entrée analogique dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai souhaité.

Réglage des paramètres

Chaque fonction AI Protection dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Detection

  • Under

  • Over

Under

Trip level

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Time delay

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Alarm

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Reset mode

  • Auto

  • DI

  • Communication

  • Reset Key

DI + Reset Key

Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Diagnostic

  • Disable

  • Enable

Disable

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.