DOCA0257FR-01

Présentation

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Les valeurs de précision mentionnées dans les sections sont valables dans des conditions équilibrées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

LTMT main unit mesure en temps réel des valeurs de courant, de tension, de puissance, d’entrées analogiques, de température et de paramètres spécifiques au moteur.

LTMT main unit utilise ces mesures pour exécuter des fonctions de protection, de contrôle, de surveillance, ainsi que les fonctions logiques. Chaque mesure est décrite dans cette section.

Toutes les valeurs des paramètres sont accessibles depuis LTMT main unit en utilisant les interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.