DOCA0257FR-01

Sous-intensité de phase

Description

La condition de Phase Under Current se produit généralement lorsque le moteur fonctionne sans charge.

La fonction de protection contre la Phase Under Current génère les signaux suivants :

  • Alarme : tout courant triphasé du moteur est inférieur au niveau d’alarme.

  • Déclenchement : L’un des courants de phase du moteur passe en dessous du niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.

Réglage des paramètres

La fonction de protection contre Phase Under Current dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm

Trip Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.