DOCA0257FR-01

Module capteur LTMTCT/LTMTCTV

LTMTCT/LTMTCTV sensor module mesure les paramètres électriques d’un moteur :

  • LTMTCT sensor module mesure les courants moteur.

  • LTMTCTV sensor module mesure les courants et tensions moteur.

Module de capteur horizontal LTMTCT/LTMTCTVT

A Fenêtre de mesure du courant de phase 1
B Fenêtre de mesure du courant de phase 2
C Fenêtre de mesure du courant de phase 3
D

Connecteur d’entrée de tension de phase (sur modules LTMTCTV uniquement)

E

Connecteur d’entrée de mesure du courant de terre

Module capteur horizontal LTMTCTV pour applications avec connecteur SIDE

A

Connecteur d’entrée de tension de phase

B

Fenêtre de mesure du courant de phase 1

C

Fenêtre de mesure du courant de phase 2

D

Fenêtre de mesure du courant de phase 3

E

Connecteur d’entrée de mesure du courant de terre

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.