DOCA0257FR-01

Ports de communication

LTMT main unit comporte les types de ports de communication suivants :

  • EtherNet/IP port de communication

  • Modbus RTU port de communication

  • PROFIBUS DP port de communication

Port de communication Ethernet

AVIS
Utilisation non autorisée du port Ethernet
N’utilisez qu’un seul Ethernet port de communication à la fois, même si les deux ports sont fonctionnellement identiques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le LTMT main unit équipé EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP de protocoles de communication comporte deux RJ45 Ethernet ports de communication en face avant. Ils sont conformes aux normes d’interopérabilité Ethernet. Ils permettent des architectures en étoile ou en liaison point à point. Les principales caractéristiques physiques des Ethernet ports sont les suivantes :

Image

Connecteur

Description

Connecteur RJ45

  • Port 1

  • Port 2

Borne de terre blindée

Pour plus d’informations sur le câblage et les connexions, consultez TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN

Port de communication Modbus RTU

LTMT main unit avec la communication Modbus RTU est connectée aux borniers de Modbus en utilisant un connecteur à 4 bornes.

Image

Bornes

Description

D0

Données –

D1

Données +

Terre blindée

Pour plus d’informations sur le câblage et les connexions, consultez TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN.

Port de communication PROFIBUS DP

LTMT main unit avec la communication PROFIBUS DP peut être connecté dans le chaînage PROFIBUS DP en utilisant deux connecteurs différents. Dans LTMT main unit, le connecteur DB9 standard est utilisé pour la méthode classique du réseau PROFIBUS DP. Ceci est possible en bouclant la borne disponible pour la connexion PROFIBUS DP.

La vitesse maximale de transmission des données avec les différents connecteurs est mentionnée ci-dessous.

Image

Connecteur

Vitesse de transmission

Connecteur de type D

12 Mbit/s

Connecteur de borne

1,5 Mbit/s

Le connecteur à 4 bornes PROFIBUS DP présente les brochages suivants :

Borne

Signal

Description
A RD-/TD- Transmission de données négative (RD-/ RD-)
B RD+/TD+ Transmission de données positive (RD+/ RD+)

Terre blindée
Pour plus d’informations sur le câblage et les connexions, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.