DOCA0257FR-01

Protection de température

Description

TeSys Tera system prend en charge les entrées de température :

  • Une entrée de température sur LTMT main unit, configurable en PT100 ou PTC.

La fonction de protection de température génère les signaux suivants :

  • Alarme : La valeur de température est supérieure au niveau d’alarme.

  • Déclenchement : La valeur de température dépasse le seuil de déclenchement pendant le délai souhaité.

Réglage des paramètres de LTMT Main Unit

La fonction de protection de température de LTMT main unit propose les paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

PT100 trip level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

PTC trip level (applicable if PTC sensor is selected)

2700–4000 Ω in step of 1 Ω

2700 Ω

PTC trip level reset (if PTC sensor is selected)

1600–2300 Ω in step of 1 Ω

1600 Ω

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

PT100 alarm level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.