DOCA0257FR-01

Surintensité à temps défini

Description

Le TeSys Tera system fournit le la fonction de protectionDefinite Time Overcurrent lorsque le moteur est à l’état Démarrage ou Marche. Il existe deux temporisations de déclenchement configurables, l’une pour le démarrage du moteur et l’autre pour l’état de marche du moteur.

La fonction de protectionDefinite Time Overcurrent génère les signaux suivants :

  • Alarme : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme.

  • Déclenchement lors de l’état de démarrage du moteur : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’activation pendant la temporisation spécifiée du démarrage du moteur.

  • Déclenchement lors de l’état de marche du moteur : L’un des courants de phase du moteur dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai de fonctionnement spécifié du moteur.

Réglage des paramètres

La fonction de protection Definite Time Overcurrent dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

Trip

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Time Delay During Motor Start (Tps)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

30 s

Time Delay During Motor Run (Tpr)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

20 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.