DOCA0257FR-01

Sorties numériques

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE LA MACHINE
  • Toute modification des paramètres DO peut provoquer un court-circuit ou mettre la charge sous tension.
  • Vérifiez que le câblage approprié a été réalisé conformément aux paramètres DO.
  • Assurez-vous que l’alimentation triphasée est coupée lorsque vous modifiez les paramètres DO.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

TeSys Tera system prend en charge au maximum 13 sorties numériques :

  • Trois sorties numériques sur LTMT main units.

  • Jusqu’à 10 sorties numériques avec LTMT expansion modules.

Configuration des sorties

La configuration des sorties numériques peut être exécutée par l’intermédiaire de l’une des interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Chaque sortie numérique possède les paramètres suivants :

Parameter

Setting range

Active type

  • Active high

  • Active low

Output type

  • Level

  • Pulse

Pulse time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input source

Les sorties numériques sont définies par défaut en fonction du type de démarreur moteur sélectionné.

Type de sortie

Les paramètres Type actif, Type de sortie et Durée d’impulsion (t) définissent la manière dont les informations de sortie (A) sont traitées par LTMT main unit et converties dans les informations physiques transmises par le relais de sortie (B).


Sorties de haut niveau actives
Sorties de bas niveau actives
Sorties d’impulsions hautes actives

Sorties d’impulsions basses actives

Source d’entrée DO

Les sources d’entrée les plus utilisées sont indiquées dans le tableau suivant :

Index

Input source

232

Pickup status

233

Alarm status

234

Trip status

235

Motor stop error detection

504

CONTACTOR OUTPUT 1

505

CONTACTOR OUTPUT 2

506

CONTACTOR OUTPUT 3

507

CONTACTOR OUTPUT 4

508

CONTACTOR OUTPUT 5

Consultez Source d’entrée dans les annexes pour obtenir la liste complète des sources d’entrée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.